המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the part numbers for the ATS22 Protection Shrouds for the Power Terminals?
Issue:
ATS22 Protection Shrouds for Power Terminals part numbers

Product Line:
ATS22 Altistart 22

Environment:
All

Cause:
Need replacement parts

Resolution:
Set of 6 power terminal protection shrouds
ATS22C11S6,S6U ..C17S6,S6U      LA9F702
ATS22C21S6,S6U ..C59S6,S6U      LA9F703