המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to change the relay configuration on an ATS22?
Issue:
Relay R1 and R2 programming on an ATS22

Product Line:
Altistart 22

Environment:
All

Cause:
Relay 1 or 2 needs a new assignment.

Resolution:
First, open access to the IO menu by going to the ConF menu, set LAC = ON.
Then go to the IO menu and set r1 or r2 to the appropriate configuration.

relay