המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Message "License not valid" appears in the “status” tab of a connected CANOpen slave and circles are orange instead of green in front of “CAN”, “CANopen_Optimized” and “[slave node]”:


3S.dat file is corrupted.
If possible please return the IMC card for analysis ("3S.dat file issue" should be mentionned in the return document)

If it is not possible to return the card :
Connect to the FTP server of the IMC card, delete 3S.dat file, switch off then on : 3S.dat will be generated again and CANOpen bus will run properly.