המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the processor speed of an Intel® iCoreTM 3rd generation 827E low power which comes with the Panel PC Universal (HMIPUxxxxxxx)
Issue:
What is the processor speed of an Intel® iCoreTM 3rd generation 827E low power which comes with the Panel PC Universal (HMIPUxxxxxxx)

Product Line:
Panel PC Universal (HMIPUxxxxxxx)

Resolution:
Intel® iCoreTM 3rd generation 827E low power is a Celeron M 827E 1.4GHz processor.