המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the different Quantum DEAD Error codes and there meanings ?
Here are the list of  Quantum Dead Codes and there meanings.

QUANTUM DEAD Code.

HEx Value                    Meaning                                Comment

0206           Mbp out of synchronization
0207           Mbp Invalid Path
0305           Plc asic loopback test asic/dpm
0307           bad read of plc module id
0308           bad IOCOMERR status
0309           bad PWRUP status
030A           bad ID config register
030B           bad feedback register
0404           mbp bus interface error
0405           timeout waiting for mbp                     See details of error in table below
0601           ram data test error
0701           prom checksum error


Error sub-code for mbp timeout

Hexa Value                Meaning
01           2.5 sec interface timeout
02           bad interface opcode
03           interface data error
04           interface test error
05           interface Xfer done error
06           bad interface path
07           bad transfer state
08           bad transfer length
09           global data length error
0A           global data address error
0B           global data not present
0C           bad number of input paths.