המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can M241 control LXM28 via modbus ?
In fact ,LXM28 can not be control with Modbus ,CN3 only can be used as commissioning interface for SoMove .
Modbus (commissioning interface) 1
Modbus (commissioning interface) 2Modbus (commissioning interface) 3Modbus (commissioning interface) 4

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: