המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What Telefast base is used with the BMEAHI0812 HART module?
Issue:
Telefast base that is used with the BMEAHI0812 HART module


Product Line:
Telefast


Resolution:
The following Telefast base can be used with the BMEAHI0812 HART module:
ABE7CPA02
ABE7CPA03
ABE7CPA31

using the BMXFTA1522/3022 cable