המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the MTBF on the BMXNOR0200H?
Issue:
What is the MTBF on the BMXNOR0200H?

Product Line:
BMXNOR0200H

Resolution:
ProductMtbf 30° ContinuousMtbf 30° IntermittentMtbf 60° ContinuousMtbf 60° IntermittentMtbf 85° ContinuousMtbf 85° IntermittentNb Cpt MissingNb Cpt Missing * QtyNb Cpt Total * QtyRatio Nb Cpt Missing / Nb Cpt Total
BMXNOR0200H568910.735466220.897438931.658374348.166311442.943278618.9759144972.80%