המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What fuse size is needed for the ATS22 CL1 CL2 control circuit?

Issue:
Looking for the fuse size needed for CL1-CL2 on ATS22 soft starts

Product line:
ATS22, Altistart 22


Resolution:
The CL1 - CL2 control voltage input should have a 1A fast acting fuse, or 1A circuit breaker for each ATS22 unit.  This applies to the 120V and 230V control supplies (Q, S6 and S6U).

See attachment

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATS22 fuses.png [133.36 KB]