המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What to do when getting an Internal Fault on an ATV312?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Getting an Internal Fault on an ATV312.

Product Line:
ATV312, Altivar 312

Environment:
All serial numbers for ATV312

Cause:
N/A

Resolution:
• Remove all control wiring.
• Check ribbon cable to control board behind the display.
• Replace the drive.
• Restart the drive.
• Contact a Schneider Electric representative