המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where can I find cable information on the VW3A3307 profibus option card?
Issue:
Looking for cable information on the VW3A3307 profibus option card?

Product Line:
Altivar ATV61 ATV71

Environment:
All

Cause:
Needs to know what kind of cable goes with the VW3A3307 profibus option card.

Resolution:
See the cable data sheet below.
sheet 1