המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can the EFB blocks created with the EFB toolkit have extensible output pins?
Issue
Can the EFB blocks created with the EFB toolkit have extensible output pins?

Product Line
EFB toolkit.

Environment
Windows 7, Windows 10, Windows 8

Resolution
No, it is not possible to have extensible output pins on an EFB block created with the EFB Toolkit..