ATV-IMC" is always 00:00 01/01/2000 | שניידר אלקטריק ישראל" />

המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Time in ATV71 keypad under "DriveMenu -> ATV-IMC" is always 00:00 01/01/2000
This is because time is not synchronised between ATV71 and IMC card.

To enable time synchronisation the following program line should be added to ATV_IMC_Start POU:
DriveFaultDatation(Activate:=TRUE );