המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do you set up the ATV61 or ATV71 Drive to check the motor current on the HMI?
Issue:
ATV61/ATV71 Drive to check the motor current on the HMI

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Needs to verify motor current.

Resolution:
Go to the Main menu and then select 1.2 (Monitoring) and then select Motor Current and press Enter.