המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the TM221 have the capability to do 120vac Inputs and Outputs?
All the TM221's that end with the letter "R" are Relay Outputs and can do 120vac Outputs.
To do 120vac Inputs add a TM3DI8A module to the TM221.