המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the F10 fault on a TR Inverter/Charger?

Environment:

12V or 24V DC battery systems

Cause:

F10 indicates a high battery voltage condition:

Above 15.5 V on a 12 V system
Above 31 V on a 24 V system

This typically occurs when the batteries are wired incorrectly, or an external charging source is pushing the voltage too high.

Resolution

Verify the batteries are connected in the correct configuration for the system (12V or 24V).
Check for external chargers, alternators, or solar controllers causing over‑voltage.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: