המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the part number of the replacement control board for the ATS48?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
ATS48 control board part number replacement.

Product Line:
Altistart 48

Resolution:
The control board is part number VX4G481, common to all ATS48 model and part numbers.
*Does not work with the newer ATS480 softstarts