המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Video: How do you configure the sink and source switch on the Altivar ATV312 drives?
Issue:
Setup the sink and source switch on the ATV312 drives

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Needs to check to see what position the sink source switch is in.

Resolution:
You can check the sink source switch position by checking to see what position the sink source switch is set to on the printed circuit board of the ATV312 drive.