המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Should the drive or softstarter be disconnected prior to meggering the motor or motor wires?
Issue:
Drive or softstarter recommendation prior to meggering the motor or motor wires

Product Line:
All variable frequency drives and soft starts

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Meggering the motor

Resolution:
Yes, the drive or soft start must be disconnected before a megger test is performed on the motor or motor wires.