המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How much current is available from the +10v dc power supply on the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Current available on the +10v dc power supply

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The available current on the +10v dc supply on the ATV61 and ATV71 drive is 10mA.