המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where can I find a copy of the factory wiring and programming for the IFD field drives?
Issue:
Copy of the factory wiring and programming for the IFD field drives.

Product Line:
All IFD Field Drives

Environment:
All

Cause:
Needs to know the factory programming was for the IFD drives.

Resolution:
You can find the factory wiring and programming in the back of the IFD manual 30072-454-01 starting on page 75.
Altivar 61 and 71 Field Drive for Oil and Gas Pumping and Irrigation Installation Instructions | Schneider Electric (se.com)

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
30072-454-01.pdf [6.36 MB]