המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What fault is used on the Process Drive to indicate cavitation?
Issue:
How does Process Drive indicate Cavitation detection?

Product Line:
ATV630

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The fault used to detect cavitation is "Inlet pressure fault".
Inlet Pressure Fault image