איך נוכל לעזור לך היום?

How to configure the IOScanning table to a 140NOE77101 exchanging with a 140NOC77711 ?

By default the Unit ID value on 140NOE77101’s IO Scanning table is 255. Keeping this configuration it is impossible to READ or WRITE data inside a PLC application through a 140NOC77111.
It is mandatory to change the Unit ID value from 255 to 1 on 140NOE77101’s IO Scanning table.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח:
  • תיעוד מוצרים
  • בורר המוצר
  • מוצרים חלופיים והחלפה
  • מרכז עזרה ויצירת קשר
  • איתור סניפי שניידר אלקטריק
  • היכן לקנות
  • הקהילה של Schneider Electric
  • משרות
  • פרופיל חברה
  • דיווח על התנהגות בלתי הולמת
  • נגישות
  • חדר חדשות
  • משקיעים
  • EcoStruxure
  • חיפוש משימה
  • בלוג
  • תנאי ההתקשרות הכלליים
  • מדיניות שמירה על פרטיות
  • הודעה על קובצי Cookie
  • תנאי שימוש
  • Change your cookie settings