איך נוכל לעזור לך היום?

Is there a simple example of a CWRITE_REG function for Quantum TCP/IP communication.

Issue
The Ethernet communications can be confusing to program using Unity, since they vary from PAC family to family. This is one of a series of example applications that presents each function block in a working version for the user to build on.

Product Line
Quantum, Control Expert, Unity Pro

Environment
Windows 7, Windoiws 10


Resolution
The attached application cwrite_reg.zef will continuously write ten registers to another device. The application consists of two sections. The first is an ST section in which variables are initialized. The second section, which is the example proper, is a LD section which uses a CWRITE_REG function block to write 10 registers to another device. The IP of the server is 192.168.1.30. This should be changed to suit your own addressing scheme. The application is annotated and should provide a start for the user of the CWRITE_REG block. There is both a .zef and .xef version in the zip file.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
cwrite_reg.zip [47.12 KB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח:
  • תיעוד מוצרים
  • בורר המוצר
  • מוצרים חלופיים והחלפה
  • מרכז עזרה ויצירת קשר
  • איתור סניפי שניידר אלקטריק
  • היכן לקנות
  • הקהילה של Schneider Electric
  • משרות
  • פרופיל חברה
  • דיווח על התנהגות בלתי הולמת
  • נגישות
  • חדר חדשות
  • משקיעים
  • EcoStruxure
  • חיפוש משימה
  • בלוג
  • מדיניות שמירה על פרטיות
  • הודעה על קובצי Cookie
  • תנאי שימוש
  • Change your cookie settings