המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can Vijeo Designer simulator communication out of the serial port to a controller over serial?
Issue:
Can Vijeo Designer simulator communication out of the serial port to a controller over serial?

Product Line:
Vijeo Designer

Resolution:
Yes, but the Vijeo Designer simulator will only communicate on the PC native COM1 serial port.  It will not communicate over the USB to serial converters.