המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the part number for the door that fits the VW3A1101 keypad and VW3A1102 remote mounting kit?

Article available in these languages: Japanese

Issue:
VW3A1101 keypad and VW3A1102 remote mounting kit door

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71 with remote mounting kits

Environment:
All

Cause:
Needs to get a door to fit the VW3A1102 remote mounting kit.

Resolution:
The door part number is VW3A1103.
The door combined with the remote mounting kit VW3A1102 will give the keypad a IP65 rating protection.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
VW3A1103 door data sheet.pdf [273.21 KB]