המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
In the setting of 60FL, VT supervision, what would be the consequence of setting Non-directional and Inhibition setting for 67 and 67N protections?
In this FAQ we would explain a specific setting in VT supervision function , 60FL. You will see the explanation and test results of setting on non-directional and inhibition features for 67/67N which is set trough 60FL function.

AEDL3

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
FA253367.pdf [1 MB]