המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Which adjustments on fixed light 08964 switch for Prisma P glass or Prisma SFP or H - Quel réglage sur interrupteur d’éclairage fixe 08964 pour Prisma P vitré ou Prisma SFP ou PH
The fixed light 08964 instruction sheet doesn’t precise adjustments to install the switch into Prisma P with glass-door or Prisma SFP / PH.
Please find below the complementary information

La notice actuelle de l’éclairage 08964 ne précise pas les différences de découpes permettant l’installation du contacteur dans Prisma P avec porte vitrée, ou Prisma PH / SFP.
Voici les informations complémentaires.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
switch adjustment.JPG.jpg [37.93 KB]