המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is impedance having an affect on the oil distribution transformer losses?
Yes,impedance is having an effect on the oil distribution transformer losses. When the impedance value increases the load loss (copper loss) value increases too.