המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the maximum protection level for TRIHAL cast resin dry type transformer?
The maximum protection level for Trihal cast resin dry type transformer is IP- 44.