המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where can I find circuit breaker, fuses and SCCR data for the ATV630 and ATV930 process drives?

Article available in these languages: Japanese

Issue:
Looking for the  circuit breaker, fuses and SCCR data for the ATV630 and ATV930 process drives for US/North American use.

Product Line:
Altivar ATV630 and ATV930 drives

Environment:
All

Cause:
Wants to know what breakers can be used with the ATV630 and ATV930 process drives.

Resolution:
Download the latest  Annex SCCR guide EAV64300 for the ATV630 drives.
Download the latest Annex SCCR guide NHA61583 for the ATV930 drives.