המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do I purchase a Quantum 140AUI04000SC 16-Channel Universal, Current/Voltage/Thermocouple/RTD module?
Issue:
Need the information to purchase the 140AUI04000SC module for the Quantum system

Product Line:
Quantum
Modicon

Resolution:
The Quantum 140AUI04000SC 16-Channel Universal, Current/Voltage/Thermocouple/RTD module is manufactured by Spectrum Controls, a Schneider Alliance partner. For availability and pricing contact Spectrum Controls directly at phone #425-746-9481 or website: www.spectrumcontrols.com.