המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How alarm messages come up and how output change according to protection function “start per hour” (66) in Sepam Series 20 and 40?
In this FAQ we are going to explain the messages and output action of Sepam 20,40 according to motor start per hour protection.
Please see the attached file.

AEDL3

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
FA270721.pdf [159.3 KB]