המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the current replacement for the ConneXium 499NSS25102 switch?
The ConneXium switch part#499NSS25102 has 3 10BASE-T copper ports and 2 100BASE-FX single mode fiber ports. So the closest replacements to this switch would be the ConneXium Part#TCSESM043F2CS0 (2- 10/100BASE-TX copper ports and 2- 100BASE-FX single mode fiber ports) or the ConneXium Part# TCSESM083F2CS0 (6 10/100BASE-TX copper ports and 2 100BASE-FX single mode fiber ports) switches..