המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the role of Harmonic 2 setting in Earth fault protection setting?
In this FAQ we explain the concept of using harmonic two as harmonic restraint feature.
Why this parameter is an important setting especially for Transformer application.
Please see the attached file.
AEDL3

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
FA272173.pdf [232.74 KB]