המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the role of Harmonic 2 setting in phase fault protection setting?
In this FAQ we explain the use of harmonic two restraint in phase over current protection.
And the meaning and use of Icc setting in this parameter.
Please see the attached file.

AEDL3

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
FA272175.pdf [170.61 KB]