המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to program the ATV71 drive to run from local control (keypad)?
Issue:
How to program ATV71 to run from local control?

Product Line:
Altivar 71, ATV71

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Select the Drive menu.
Go to 1.6 Command, menu.
Set Ref 1 channel to HMI.
Set Profile to Not Separate.