המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
iRIO Modbus Function Code 02, is iRIO able to read Modbus finction code 02 (input status) ?
Yes, it's possible to  configure the modbus function code 02 need  to be configured in the variable address field