המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does Schneider Electric offer a soft starter with built in bypass?
Issue:
Soft starters with built in bypass.

Product Line:
ATS22

Environment:
All

Cause:
Space restrictions

Resolution:
The ATS22 softstart product line has a standard built in shorting contactor (end of start contactor).