המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can an external 24VDC source be used to control an ATS48 softstart?
Issue:
ATS48 softstart controlled by an external 24VDC source

Product Line:
Altistart 48, ATS48

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Yes. The logic inputs will work with the internal or an external power supply. If an external +24 DC source is used, connect the power supply common (-) to the ATS48 COM terminal, giving them a common reference point.