המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Do the Altivar Drives meet Class 1 Div 2 Group D hazardous area rating?

Article available in these languages: Japanese

Issue:
Wondering if the Altivar Drives meet Class 1 Div 2 Group D hazardous area rating

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All

Cause:
Needs a drive for hazardous areas

Resolution:
No, Schneider does not have an Altivar Drive that meets the Class 1 Div 2 Group D hazardous area ratings.