המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the operating system on the Harmony HMIGTO series?
Issue:
The user manual of the Hamrony HMIGTO does not indicate what operating system is pre-installed from the factory.

Product Line:
Harmony HMIGTO series (formerly known as Magelis)

Resolution:
The Harmony HMIGTO series of HMI's have the Operating System VxWorks V6.7 embedded inside.