המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Error codes of PM5000
The error codes are listed below
  1. 0003 hex    : RAM failure
  2. 0005          : NVRAM failure
  3. 0009          : RTC failure
  4. 0011          : Calibration failure
  5. 0031          : Clipping detected
  6. 0041          : Over running energy pulse output
  7. 0081          : Back up Ram/ Vbat Fail
  8. 0101          : Language file incompatibility