המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does M580 CPU support the CIP service “send RR data”?
Issue

Why is the M580 returning “service not supported “ message?

Product Line

M580, BMENOC

Resolution

M580 supports "Send RR Data" in a successful response to a Forward Open request.

However when configure the M580 as adapter (local slave) to be scanned by a SCADA or Rockwell PLC, the M580 might return a “not supported service” message to the “send RR data” because it doesn’t support Rockwell tags!!