המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to get Schneider Private MIB file for Ethernet module's SNMP service
1. For Quantum NOE, user can get the MIB file from module by Web, refer to the attached picture.
2. For Quantum NOC78x modules, they don't support the private MIB file, user should configure the standard file.
3. For Quantum NOC85000 module, user can get the private MIB file from IEDCT tool, refer to the attached picture.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Modicon IEC61850 Configuration Tool.jpg [111.28 KB]
FactoryCast Web Server NOE 771 11.jpg [108.63 KB]