המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
EGX150 documentation (Brochure, Technical DataSheet, User and Installation Guide, Presentation Overview)

Issue
Documentation for EGX150 or Link150.

Product Line
EGX150 / Link150

Environment
Brochure, Technical DataSheet, Installation and User Guide, Presentation Overview

Cause
The Link150 gateway serves as an Ethernet coupler for PowerLogic/Schneider Electric system devices and for other communicating devices that use Modbus protocol.

Resolution
The documents attached below include the Brochure, Technical DataSheet, Quick Start Guide, User Guide and Presentation Overview.

Here is a link to the EGX150/Link150 Schneider Electric product information page

EGX150 Documentation

EGX150 Declaration of Conformity

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
EGX150Brochure.pdf [1.48 MB]
EGX150-UserGuide_DOCA0110EN-03.pdf [1.91 MB]
EGX150TechnicalDataSheet.pdf [1.91 MB]
EGX150QuickStartGuide.pdf [12.55 MB]
EGX_150_Presentation_Overview.pdf [1.09 MB]