המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the FixedNameLogin toolchest part for?
Issue:
Looking for information on how to use the FixedNameLogin toolchest object.

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
The FixedNameLogin part from the toolchest is for specifying a specific Login name and to take the input of the password for the user. Using this part on the screen means the operator will not need to enter his user name. They will only need to enter his password.