המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
When I put base station in the metal enclosure, how much will transmission distance be shortened? (Max 50m?)
It will depends on the shape, dimension, type of metal, thickness and so on of the enclosure.