המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
According to datasheet, operating distance is "50m", and maximum sensing distance is "100m". What is a difference between these distance explanation?
We speak about 100m in free field, we can guaranty a well functioning at 50m in industrial applications, actually it depends mainly of where the system is installed, for the moment no customer is complying about low range.