המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the MTTF for the Tesys T Motor Management Relay?

We have the MTTF (Mean time to failure) value for this product. These values are provided by statistics regarding the experience of the product in industrial area.

The MTTF for the product Tesys T is 700 000 hours. This value is done by test and simulation.
The calculated MTTF for various Tesys T part references are provided below and in attachment.
Surrounding temperature: 60°CMTTF (in Hours)
Contr. Power SupplyModbusProfibusDeviceNetCANopenEthernet
LTMR24VDC881924883203888920888920525956
100-240VAC862156863377868841868841515916
LTMR+LTME24VDC701682702491706104706104456087
100-240VAC703945704759708395708395454756
Surrounding temperature: 15°CMTTF (in Hours)
Contr. Power SupplyModbusProfibusDeviceNetCANopenEthernet
LTMR24VDC21892522231027225960122596011314890
100-240VAC22440592287979231803423180341289790
LTMR+LTME24VDC16700711694272171070017107001140217
100-240VAC17540721780792179894617989461136890

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Tesys T - MTTF.xls [22.5 KB]